. Prysmian: Applications
Prysmian Group Site  |  Buscar

  Argentina
Nuestra Empresa
Actividad Energía
Actividad Telecom
Personal y Carreras
Home    Actividad Telecom: Fibra Soplada Sirocco    Aplicaciones
Soluciones para su Negocio
Fibras Ópticas
Cables Ópticos
Cables de Cobre para Comunicaciones
Soluciones Pasivas FTTx
Fibra Soplada Sirocco
Aplicaciones
Caso de Estudio - Redes Privadas
Caso de Estudio - Redes de Acceso
Caso de Estudio - FTTH
Novedades y Perspectivas
Productos
Ahorros de Costos
Características y Beneficios
Servicios
Sistemas OPGW
Conectividad OAsys®
Deskwave
Innovaciones
Archivo de Novedades
Eventos
Guía de Aplicaciones

Para muchas de las aplicaciones de las actuales redes de acceso o interiores, Sirocco ofrece una alternativa costo / efectiva frente a las soluciones tradicionales de cableado. Pre-instalando una red con múltiples tubos, y luego soplando grupos de 2 a 12 fibras dentro de los tubos, para las operaciones del Día 1. Posteriormente, cuando se requiera capacidad adicional, se pueden soplar otros mazos de fibras en los tubos adyacentes. Ello incrementa la flexibilidad en el diseño de las redes, reduce los costos iniciales e incrementa la velocidad en la provisión de nuevos servicios. La fibra soplada Sirocco ofrece soluciones para:

Redes Privadas (LAN / WAN / Campo) 
El arribo de la edad digital ha significado un incremento en la demanda de ancho de banda en todos los tipos de redes privadas, aún en las de pequeñas redes internas de oficinas o industrias hasta en los grandes ambientes tipo Campus. La demanda cambió no solo en el ancho de banda sino también el los lugares hasta donde se debe llegar (escritorios, edificios, etc.), que requieren infraestructuras robustas y adaptables a los requerimientos de los próximos años. Sirocco provee una solución simple para agregar mayor número de fibras, extender el alcance de las redes actuales o introducir las nuevas generaciones de fibras que requieran los cambios de la demanda, con mínimas interrupciones y costos. Algunas aplicaciones típicas para las redes privadas son las siguientes: 

 •  Campus Universitarios 
 •  Bloques de oficinas de gran altura 
 •  Industrias 
 •  Complejos hoteleros / de entretenimientos 
 •  Aeropuertos 
 •  Bases militares 
 •  Edificios gubernamentales 
 •  Oficinas corporativas 
 •  Hospitales
 •  Ferrocarriles / Subterráneos

Redes de Acceso
La provisión de una conexión óptica se justifica para la mayoría de los clientes de negocios. El tema principal para todos los operadores de telecomunicaciones que tienen que brindar servicio a nuevos usuarios, particularmente en edificios de oficinas de múltiples pisos, es como aumentar la capacidad. La solución, para evitar costos posteriores de rediagramar la instalación para un cable adicional, ha sido tradicionalmente colocar mayor capacidad e irla utilizando a medida que se requiere. Por ejemplo, si se requiere instalar cables de 12 o 24 fibras, muchas veces se coloca un cable de 48 fibras, aún cuando en principio solo se usen 4 fibras.

Usando la fibera soplada Sirocco para conexiones en redes de negocios significa:

  •  Instalar las fibras requeridas para las operaciones actuales  
  •  Dejar tubos preparados para futuros upgrade
  •  Agregar fibras cuando se necesite más capacidad 
  •  Minimizar las inversiones iniciales 
  •  Limitar las futuras inversiones lo que permite un crecimiento de los ingresos

Fibre To The Home (FTTH)
El arribo de la fibra está siendo visto por muchos como el último objetivo para brindar servicios de avanzada directamente a los hogares. El futuro, para algunos, ya está aquí con las aplicaciones FTTH extendiéndose alrededor del mundo. Para muchos, FTTH será realidad ‘ algún día en el futuro’. Con Sirocco, el potencial existe hoy, particularmente para nuevos proyectos de edificios, instalando tubos ‘ fibre-ready’. Las telecomunicaciones se han convertido en la cuarta  utility, después de la electricidad, el gas y el agua, con tendidos listos para usar. Agregando una red de tubos, al mismo tiempo que provee otros servicios, se reducen los costos de construcción y se evitan los mayores, y quizás innecesarios, costos de dejar las fibras oscuras. De esta forma, mientras la disminución del precio de los servicios atrae a diferentes grupos de clientes (innovadores, adoptadores tardíos, seguidores, etc) se puede soplar un mazo de fibras para suministrar los servicios requeridos, en el momento requerido.

Sirocco se usa comunmente para la distribución en las siguientes topologías de redes pasivas: 

 •   Punto a Punto, Punto a Multipunto  
  •   Redes ópticas pasivas convergentes (PON)
  •   Redes ópticas pasivas en cascada (PON)
  •   Redes ópticas pasivas distribuidas (PON)
Mapa del sitio  |  Información legal  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965